Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Lever Block Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Lever Block pilihan dari monotaro.id

 

Produk Lever Block

Products
SKU S036209545 S013389796 S003089323
Capacity (t) 2 1.0 1
Standard Lift (m) 1.5 1.5 1.5
Effort to Lift (Pull) 315 N 20 Kgf (196 N) -
Chain Material/Thickness Stainless Steel (7.1 mm) 6.3 mm Nickel Molybdenum Steel

Mengapa Menggunakan Lever Block?

Lever Block (Kotrek Rantai) adalah solusi material handling mekanis yang memungkinkan teknisi untuk melakukan tarikan horizontal, penarikan menyudut (tensioning), maupun pengangkatan vertikal di ruang yang sangat sempit. Sistem roda gigi ratchet yang dioperasikan melalui tuas (lever) memberikan kontrol pergerakan yang sangat presisi (mikro-milimeter), sangat krusial saat menyejajarkan dua ujung pipa besar untuk pengelasan (pipe alignment) atau menarik mesin berat ke atas dudukan pondasinya (mounting). Penggunaan alat ini mengeliminasi improvisasi berbahaya di lapangan, menurunkan Total Cost of Ownership (TCO) dengan mempercepat proses penyetelan struktural tanpa bergantung pada pasokan listrik atau alat berat tambahan.


Merek Lever Block Terbaik

  • TOYO:
    Dikenal dengan rasio harga-per-kapasitas yang sangat menguntungkan. Merek ini ideal untuk kontraktor logistik atau fabrikasi baja yang membutuhkan alat tangguh berkapasitas ekstra untuk menarik struktur berat tanpa membebani budget pengadaan (CAPEX).
  • Vital:
    Merek legendaris di industri pengangkatan yang difokuskan pada desain kompak dan efisiensi mekanis. Sistem gear Vital sangat mulus sehingga gaya tarik tuas (effort) yang dibutuhkan sangat rendah, secara drastis mengurangi kelelahan operator di shift panjang.
  • NIKKO:
    Standar premium untuk lingkungan kerja paling ekstrem (seperti lepas pantai/offshore atau pertambangan). Menggunakan paduan baja khusus untuk menjamin integritas alat dalam menghadapi hentakan beban dan korosi tingkat tinggi, menjamin investasi umur pakai (longevity) maksimal.

Perbandingan Produk Lever Block

1. TOYO Hoist Lever Block 2Tx1.5m 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk galangan kapal, fabrikasi struktural baja berat, dan pengamanan kargo di atas truk flatbed komersial. Kapasitas 2 Ton membuatnya menjadi "kuda kerja" untuk berbagai aplikasi tugas berat harian.
  • Implikasi Teknis:
    Dengan kapasitas paling besar (2 Ton) namun harga paling efisien, alat ini memberikan ROI instan. Super load chain dari stainless steel menahan laju keausan, sementara handle baja berputar 360 derajat memungkinkan teknisi memompa tuas meskipun berada di sudut sempit mesin. Effort 315 N memastikan beban 2 ton dapat ditarik hanya dengan tenaga satu tangan.
  • Risiko/Batasan:
    Dilarang keras menggunakan "pipa tambahan" (cheater bar) yang disarungkan pada handle untuk memperingan tarikan. Ini akan melipatgandakan torsi melampaui batas desain roda gigi dan langsung mematahkan sistem safety brake internal.

2. Vital V-Lever Block VR2-10 1.0t 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan utama untuk mekanik HVAC, instalatir perpipaan industri (pipe fitting), dan area pemeliharaan pabrik yang membutuhkan alat ringan untuk mobilitas tinggi (pemakaian memanjat scaffolding).
  • Implikasi Teknis:
    Keunggulan mutlak ada pada nilai Pull to Lift Load yang sangat rendah (hanya 196 N atau 20 Kgf). Ini berarti operator hanya butuh tenaga minimal untuk menarik beban 1 ton. Efisiensi mekanis ini krusial untuk mencegah cedera punggung pada teknisi yang harus mengoperasikan tuas dalam posisi janggal (seperti bekerja di atas kepala atau ruang terbatas). Jarak minimum antar kait (310 mm) sangat efisien untuk merapatkan dua benda.
  • Risiko/Batasan:
    Kapasitas absolut 1 Ton dengan tebal rantai 6.3mm. Jangan gunakan untuk menahan atau menarik struktur sipil yang massa aslinya belum dipastikan (unknown weight).

3. NIKKO Lever Hoist NLH100 1t 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Wajib untuk industri lepas pantai (oil & gas rig), pertambangan bawah tanah, dan pabrik kimia di mana keandalan metalurgi rantai adalah faktor keselamatan nomor satu (HSE compliance).
  • Implikasi Teknis:
    Menggunakan material rantai Nickel Molybdenum Steel. Paduan kelas tinggi ini tidak hanya sekadar baja biasa; ia memiliki resistansi luar biasa terhadap Hydrogen Embrittlement (kegetasan korosi) dan tahan terhadap kelelahan (fatigue) akibat shock-load terus-menerus. Tuas berukuran 265mm memberikan rasio tuas ideal yang responsif tanpa perlu ruang ayun besar.
  • Risiko/Batasan:
    Karena material body terbuat dari pelat baja, jatuhnya alat ini dari ketinggian berisiko membengkokkan cover casing yang dapat menjepit pergerakan rantai di dalam alat.

Tips Memilih Lever Block

  • Orientasi Pekerjaan:
    Jika tujuan utama tim Anda adalah menaikkan barang secara vertikal dari lantai 1 ke lantai 2, Lever Block BUKAN alat yang tepat (lebih baik gunakan Chain Block standar). Lever Block dirancang untuk penarikan horizontal, pengikatan (lashing), dan pergerakan vertikal pendek (jarak dekat) untuk penjajaran mesin (alignment).
  • Torsi Tarikan (Effort Force):
    Perhatikan nilai "Effort Required". Alat dengan harga premium biasanya memiliki rasio gear yang lebih mulus (seperti Vital), sehingga membutuhkan tenaga otot (misal 196 N) yang jauh lebih sedikit ketimbang produk heavy duty yang mungkin menuntut 315 N. Pilih sesuai intensitas repetisi harian operator Anda.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Inspeksi "Hook" (Kait):
    Kait pada Lever Block didesain lebih lunak dari rantai sebagai indikator kelebihan beban visual. Sebelum pemakaian, periksa throat (mulut kait). Jika mulut kait merenggang (melebar) atau tidak simetris lagi, alat telah mengalami *overload* di masa lalu. Alat harus segera diturunkan (Out of Service).
  • Pelumasan:
    Rantai beban (load chain) WAJIB dilumasi dengan pelumas EP (Extreme Pressure) agar dapat meluncur lancar pada guide 180 derajat. Namun, JANGAN PERNAH menyemprotkan cairan WD-40 atau pelumas cair apa pun ke dalam area casing pengereman (Brake mechanism), karena rem kampasnya mengandalkan gesekan kering untuk menahan beban.

Kendala Penggunaan Lever Block

  • Tuas Terasa Sangat Berat/Macet Saat Ditarik ke Posisi "UP"
    Penyebab: Mata rantai terpuntir (twisted) sebelum masuk ke ruang load chain guide, atau beban telah melampaui kapasitas maksimal katrol.
    Solusi: Berhenti memompa segera! Pindahkan selektor ke arah "DOWN" untuk mengendurkan tekanan secara perlahan. Luruskan mata rantai yang terpuntir. Jika tuas masih berat, kurangi berat beban menggunakan sistem pulley tambahan atau gunakan Lever Block berkapasitas lebih besar.
  • Rem Tidak Menggigit (Beban Turun Sendiri Saat Tuas Dilepas)
    Penyebab: Kampas rem (brake disc) aus, kotor oleh tetesan oli berlebih, atau per pawl (platina) patah akibat karat.
    Solusi: Letakkan beban ke tumpuan yang aman secara manual. Alat harus dikarantina. Teknisi maintenance perlu membuka penutup roda gigi, membersihkan cakram rem dengan brake cleaner, atau mengganti per yang patah.

Pertanyaan Seputar Lever Block

Apa perbedaan utama operasional antara Lever Block dan Chain Block?

Chain Block digerakkan dengan menarik "rantai tangan" (hand chain) panjang yang menjuntai ke bawah, didesain murni untuk mengangkat dan menurunkan benda tegak lurus secara vertikal dari jarak jauh (operator berdiri di bawah benda). Sebaliknya, Lever Block digerakkan dengan memompa "tuas" (handle) secara manual layaknya dongkrak mekanis. Desain ini memungkinkan operator untuk menarik beban dari berbagai sudut: horizontal (menarik mesin), diagonal (mengikat traktor di truk), atau vertikal di ruang sangat terbatas di mana operator bisa berdiri tepat di samping alat tersebut.


Kapan mode "Free-Wheeling" aman untuk digunakan?

Mode tuas netral (Free-Wheeling) HANYA aman digunakan saat alat dalam kondisi kosong tanpa tegangan beban sama sekali. Mode ini difungsikan semata-mata untuk mengulur atau menarik rantai beban dengan cepat menggunakan tangan kosong untuk mengatur panjang rantai yang pas sebelum mengaitkannya pada objek kerja. Segera setelah objek dikaitkan dan Anda ingin mulai menarik, pindahkan tuas ke mode "UP" (tarik) agar sistem pengereman otomatis segera aktif menjepit rantai.

Rekomendasi Produk Lainnya

Toe Jack Dongkrak Logistik

Toe Jack Dongkrak Logistik

Cek Sekarang
Filing Cabinet Besi

Filing Cabinet Besi

Cek Sekarang
Wire Rope Cutter

Wire Rope Cutter

Cek Sekarang
Chain Hoist

Chain Hoist

Cek Sekarang
Lift Table Logistik

Lift Table Logistik

Cek Sekarang
Shackle Sling

Shackle Sling

Cek Sekarang
Wire Rope Sling

Wire Rope Sling

Cek Sekarang
Roller Conveyor

Roller Conveyor

Cek Sekarang