Bialetti Moka Express Mokapot 12 Cups Coffee Alat Seduh Kopi Manual 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Material Food Grade Aluminium Alloy
Dimensions (cm) 22,5 x 13 x 29
Capacity (ml) 12 Cups / 775
Country of Origin Made in Italy
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 November 2025
Terakhir Diperbaharui 26 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bialetti - Moka Express 12 Cups - Mokapot Coffee Alat Seduh Kopi Manual

Bialetti Moka Express adalah moka pot yang mampu menghasilkan kopi dengan hasil terbaik. Didesain dengan begitu apik dan modern menggunakan food grade aluminium alloy yang aman bagi kesehatan tentunya akan menjadi teman setia anda dalam menikmati kopi sehari-hari. Membuat kopi nikmat tentunya bukan lagi sesuatu yang meribetkan karena moka pot yang satu ini akan memudahkan anda menikmati espresso dalam hitungan menit. Bialetti Moka Express terdiri dari bagian inti yaitu wadah air, saringan kopi dan teko pada bagian atas tempat kopi dihasilkan. Jangan khawatir bahwa moka pot ini susah dibersihkan karena yang anda butuhkan hanya membasuhnya dengan air hangat dan keringkan sebelum disimpan.
Description
Moka Express 12 Cups - Moka Pot Coffee Manual Brewing Tool

Bialetti Moka Express is a moka pot capable of producing the best coffee results. Designed so neatly and modernly using food-grade aluminum alloy that is safe for health, it will surely become your faithful companion in enjoying coffee every day. Making delicious coffee is certainly no longer a complicated thing because this moka pot will make it easy for you to enjoy espresso in minutes. The Bialetti Moka Express consists of main parts: a water reservoir, a coffee filter, and a pot on top where the coffee is produced. Don't worry that this moka pot is difficult to clean because all you need is to rinse it with warm water and dry it before storing.
Fitur
Cara pemakaian:

Bilas semua bagian Bialetti Moka Express dengan air hangat.
Keringkan semua bagiannya.
Isi wadah bagian dasar dengan air tepat di bawah batas katup yang telah disediakan.
Masukkan corong saringan dan isi dengan bubuk kopi. Jangan padatkan kopi terlalu keras. Pastikan tidak ada bubuk kopi di bagian pinggir saringan. Bersihkan dengan seksama.
Satukan wadah, saringan dan teko bagian atas. Kunci dan eratkan.
Letakkan moka pot di atas kompor. Dan nyalakan api. Pastikan api tidak lebih besar dari diameter moka pot agar bagian bawah tidak terbakar. Atur besar api dengan hati-hati.
Tunggu kopi keluar dari teko di bagian atas.
Saat teko bagian atas telah penuh dengan kopi, matikan kompor. Buih kopi akan keluar saat proses ini selesai. Tunggu sampai seluruh buih hilang.
Sebelum kopi dapat dinikmati, aduk terlebih dahulu agar kopi tercampur merata dengan hasil terbaik.
Selamat menikmati.


Do and don’ts dalam membersihkan Bialetti:

Jangan pernah menggunakan sabun atau bahan pembersih yang mengandung deterjen ketika akan membersihkan/mencuci Bialetti. Pembersih yang mengandung deterjen/sabun biasanya akan meninggalkan bau sehingga akan memengaruhi rasa kopi yang akan diseduh. Sebaliknya, cukup bersihkan dengan menggunakan air yang mengalir, atau dengan air hangat jika memungkinkan.
Setelah dibersihkan, keringkan setiap bagian Bialetti dengan kain bertekstur lembut. Hal berikut ini penting untuk diperhatikan: khusus untuk bagian funnel, gasket dan filter plate-nya, kalian harus meletakkannya dalam posisi miring—bukan menghadap terbuka ke atas agar residu kopi yang sekiranya tersisa bisa mengering dengan sepenuhnya.
Feature
How to use:

Rinse all parts of the Bialetti Moka Express with warm water.
Dry all its parts.
Fill the bottom container with water right below the provided valve limit.
Insert the filter funnel and fill it with coffee grounds. Do not pack the coffee too tightly. Make sure there are no coffee grounds on the edge of the filter. Clean thoroughly.
Unite the container, filter, and the top pot. Lock and tighten.
Place the moka pot on the stove. And light the flame. Make sure the flame is not larger than the diameter of the moka pot to avoid burning the bottom. Adjust the flame size carefully.
Wait for the coffee to come out of the pot at the top.
When the top pot is full of coffee, turn off the stove. Coffee foam will come out when this process is complete. Wait until all the foam disappears.
Before the coffee can be enjoyed, stir it first so that the coffee is evenly mixed for the best results.
Enjoy.


Do's and don'ts in cleaning Bialetti:

Never use soap or cleaning agents containing detergent when cleaning/washing Bialetti. Cleaners containing detergent/soap will usually leave a smell that will affect the taste of the coffee to be brewed. Instead, just clean it using running water, or with warm water if possible.
After cleaning, dry each part of the Bialetti with a soft-textured cloth. The following is important to note: specifically for the funnel, gasket, and filter plate, you must place them in a tilted position—not facing open upwards so that any remaining coffee residue can dry completely.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan